COS (coseno)
La instrucción COS calcula el coseno de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.COS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Cualquier valor real. |
COS | Salida | REAL | Coseno del valor de entrada (en el conjunto [-1.0 .. +1,0]). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de COS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones COS

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera COS

Ejemplo de texto estructurado COS

(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Entregue su opinión