ATAN_LREAL (arcotangente real largo)

La instrucción ATAN_LREAL calcula la arcotangente de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
ATAN_LREAL
ATAN_LREAL
Parámetros de ATAN_LREAL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
LREAL
Cualquier valor real largo.
ATAN_LREAL
Salida
LREAL
Arcotangente del valor de entrada (en el conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada no válida.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ATAN_LREAL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ATAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ATAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ATAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ATAN_LREAL
Ejemplo de texto estructurado ATAN_LREAL
Ejemplo de texto estructurado ATAN_LREAL
Resultados
Resultados
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal