PID (proporcional-integral-derivativo)

PID es una instrucción de salida que controla propiedades físicas como la temperatura, la presión, el nivel de líquidos y el caudal, usando bucles de proceso.
Detalles de la operación:
  • Si está habilitada, PID controla el proceso utilizando los parámetros de entrada, que incluyen SP y Gains, del controlador PID.
  • Transición de modo ejecutar a programa, la instrucción PID está deshabilitada, se conservan los valores del parámetro.
  • Transición de modo ejecutar a programa, la instrucción PID se mantiene deshabilitada hasta que un usuario restablece Habilitar como CIERTO.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
PID
PID
Parámetros de PID
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Inicia la ejecución con los parámetros de entrada actuales.
  • FALSO: PID no se ejecuta. Establezca CV en 0 y calcule AbsoluteError.
PV
Entrada
REAL
Valor del proceso. Este valor normalmente se lee desde un módulo de entrada analógica.
La unidad SI debe ser la misma que el punto de ajuste.
SP
Entrada
REAL
El valor de punto de ajuste para el proceso.
AutoManual
Entrada
BOOL
Selección de modo automático o manual.
  • CIERTO: CV está controlado por PID.
  • FALSO: PID se está ejecutando y CV está controlado por la entrada CVManual.
CVManual
Entrada
REAL
Entrada de valor de control definida para la operación de modo manual.
El intervalo válido para CVManual es:
CVMin < CVManual < CVMax.
CVMin
Entrada
REAL
Límite mínimo del valor de control.
  • Si CV < CVMin, entonces CV = CVMin.
  • Si CVMin > CVMax, se produce un error.
CVMax
Entrada
REAL
Límite máximo del valor de control.
  • Si CV > CVMax, entonces CV = CVMax.
  • Si CVMax < CVMin, se produce un error.
Gains
Entrada
PID_GAINS
Ganancias para control PID.
Utilice el tipo de datos PID_GAINS para configurar el parámetro Gains.
Control
Entrada
BOOL
Dirección de control del proceso:
  • CIERTO: Accionamiento directo, por ejemplo, refrigeración.
  • FALSO: Accionamiento inverso, por ejemplo, calefacción.
Active
Salida
BOOL
Estado del controlador PID.
  • CIERTO: PID está activo.
  • FALSO: PID se ha detenido.
CV
Salida
REAL
El valor de salida de control.
Si se ha producido un error, CV es 0.
AbsoluteError
Salida
REAL
Error absoluto es la diferencia entre el valor de procesamiento (PV) y el valor de punto de ajuste (SP).
Error
Salida
BOOL
Indica la existencia de una condición de error.
  • CIERTO: La operación ha detectado un error.
  • FALSO: La operación se ha realizado correctamente o la instrucción no se ha ejecutado.
ErrorID
Salida
USINT
Un número único que identifica el error. Los errores se establecen en los códigos de estado PID.
Tipo de datos de PID_GAINS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Kc
Entrada
REAL
Ganancia del controlador para PID.
Proporcional e Integral dependen de esta ganancia. (>= 0,0001).
Aumentar Kc mejora el tiempo de respuesta, pero también aumenta el rebasamiento y la oscilación de PID.
Si Kc no es válido, se produce un error.
Ti
Entrada
REAL
Constante integral de tiempo en segundos (> = 0,0001).
Aumentar Ti disminuye el rebasamiento y la oscilación de PID.
Si Ti no es válido, se produce un error.
Td
Entrada
REAL
Constante derivativa de tiempo en segundos (> = 0,0).
Cuando Td es igual a 0, no hay ninguna acción derivativa y PID pasa a ser un controlador de PI.
Aumento de Td reduce el rebasamiento y elimina la oscilación del controlador PID.
Si Td no es válido, se produce un error.
FC
Entrada
REAL
Constante de filtro (> = 0,0). El intervalo recomendado para FC es 0 a 20.
Aumentar FC suaviza la respuesta del controlador PID.
Si FC no es válido, se produce un error.
Códigos de error PID
Código de error
Descripción del error
0
PID funciona con normalidad.
1
Kc no es válido.
2
Ti no es válido.
3
Td no es válido.
4
FC no es válido.
5
CVMin > CVMax o CVMax < CVMin.
6
CVManual < CVMin.
CVManual no es válido.
7
CVManual > CVMax.
CVManual no es válido.

Ejemplos de PID

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PID
Diagrama de bloque de funciones PID que muestra entradas, salidas y parámetros.
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PID
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PID
Ejemplo de texto estructurado PID
Ejemplo de texto estructurado PID
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal