HYSTER (histéresis)
Histéresis booleana en la diferencia de reales. Compara el valor actual de una entrada con el límite alto establecido agregando la cantidad de intervalo histórica medida por histéresis al valor esperado de una entrada y determinando si el valor actual supera ese límite.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.HYSTER

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
XIN1 | Entrada | REAL | Cualquier valor real. |
XIN2 | Entrada | REAL | Para comprobar si el valor de entrada XIN1 ha superado el límite superior definido para esta entrada XIN2 + EPS. |
EPS | Entrada | REAL | Valor de histéresis (debe ser mayor que cero). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Q | Salida | BOOL | El resultado de la instrucción HYSTER.
|
Ejemplo de diagrama de temporización HYSTER
En el siguiente diagrama se utiliza HYSTER para determinar el intervalo de rendimiento causado por la fricción del motor durante un período de tiempo de cinco segundos. La instrucción se ejecuta cada 10 milisegundos. Durante la fase de puesta en marcha, el motor ha funcionado con menor eficacia.
Ejemplo de diagrama de temporización HYSTER

Ejemplos de HYSTER
Ejemplo de diagrama de bloque de función HYSTER

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HYSTER

Ejemplo de texto estructurado HYSTER

Entregue su opinión