MOVE

La instrucción MOVE asigna el valor de la entrada (i1) a la salida (o1).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Para programas de texto estructurado, utilice el operador Equal (=) en lugar de MOVE.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
MOVE
MOVE
Parámetros de MOVE
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
BOOL
DINT
REAL
TIME
STRING
SINT
USINT
INT
UINT
UDINT
LINT
ULINT
DATE
LREAL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD
La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos.
o1
Salida
BOOL
DINT
REAL
TIME
STRING
SINT
USINT
INT
UINT
UDINT
LINT
ULINT
DATE
LREAL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD
La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos MOVE

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MOVE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MOVE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MOVE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MOVE
(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal