MC_ReadAxisError (error de eje de lectura de control de movimiento)
La instrucción MC_ReadAxisError describe los errores del eje no relacionados con los bloques de instrucciones de control de movimiento.
Si el estado del eje es Deshabilitado, es posible que MC_ReadAxisError tenga o no un ID de error distinto de cero para el eje, ya que un eje deshabilitado puede contener errores o no.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E que soportan control de movimiento.MC_ReadAxisError

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
AxisIn | Entrada | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Utilice los parámetros de Tipos de datos de AXIS_REF para definir AxisIn. Para un FB_Axis (eje de retroalimentación), utilice el tipo de datos FB_AXIS_REF para definir los parámetros de AxisIn. |
Enable | Entrada | BOOL |
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Axis | Salida | AXIS_REF | La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera. Los parámetros de salida del eje se definen en el Tipos de datos FB_AXIS_REF. |
Valid | Salida | BOOL |
|
Busy | Salida | BOOL |
|
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error.
|
ErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error del bloque de funciones de control de movimiento. |
AxisErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error del eje. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error de bloque de función de control de movimiento. |
Ejemplos de MC_ReadAxisError
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_ReadAxisError

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_ReadAxisError

Ejemplo de texto estructurado MC_ReadAxisError

Resultados


Entregue su opinión