MC_Stop (parada de control de movimiento)

La instrucción MC_Stop ordena una parada de movimiento controlado y cambia el estado del eje a Parando. Se cancelan todas las ejecuciones del bloque de funciones en curso. Todos los comandos de movimiento de bloque de funciones se ignoran hasta que el estado del eje cambia a Atascado.
Detalles de la operación:
  • Mientras la entrada Execute sea alta, el eje tendrá el estado Parando. Mientras el eje está en estado Parando, ningún otro bloque de función de movimiento puede ejecutar ningún movimiento en el mismo eje.
  • Si la desaceleración es igual a cero, los parámetros de MC_Stop se determinan por el ajuste de parada de emergencia de la configuración del eje, incluyendo el tipo de parada de emergencia, la desaceleración de parada de emergencia y la sacudida de parada de emergencia.
  • Si no se detecta ningún error durante la secuencia de parada, el estado del eje cambia a Atascado después de que se active el bit listo y la entrada de Execute se cambie a Falso.
  • Utilice MC_Stop como funcionalidad de parada de emergencia o en situaciones excepcionales. Utilice MC_Halt para paradas de movimiento normales.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E que soportan control de movimiento.
MC_Stop
MC_Stop
Parámetros MC_Stop
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo MC_Stop actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
AxisIn
Entrada
AXIS_REF
Utilice el tipo de datos AXIS_REF para definir los parámetros de AxisIn.
Execute
Entrada
BOOL
  • CIERTO: Inicia la acción del flanco ascendente.
  • FALSO: No se está ejecutando.
Deceleration
Entrada
REAL
Valor de la desaceleración [u/s
2
]
Jerk
Entrada
REAL
Valor de la sacudida [u/s
3
]。
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Axis
Salida
La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera.
Done
Salida
BOOL
CIERTO: Se ha alcanzado una velocidad cero sin errores durante la secuencia de parada.
Busy
Salida
BOOL
CIERTO: El bloque de funciones no ha terminado.
Active
Salida
BOOL
CIERTO: Indica que el bloque de funciones tiene control en el eje.
CommandAborted
Salida
BOOL
CIERTO: El bloque de funciones MC_Power(OFF) o Parada de error han anulado el comando.
Error
Salida
BOOL
Indica que se ha producido un error.
  • CIERTO: Se ha detectado un error.
  • FALSO: No hay error.
ErrorID
Salida
UINT
Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error de bloque de función de control de movimiento.

Ejemplos de MC_Stop

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_Stop
Ejemplo de diagrama de bloque de función MC_Stop
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_Stop
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_Stop
Ejemplo de texto estructurado MC_Stop
Ejemplo de texto estructurado MC_Stop
Resultados
Resultados
Supervisión del eje
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal