MC_Home (entrada de control de movimiento)

La instrucción MC_Home ordena al eje que ejecute la secuencia
<search home>
. Los detalles de esta secuencia dependen del fabricante y se pueden definir por los parámetros del eje. La entrada Position se utiliza para definir la posición absoluta cuando se detecta una señal de referencia y se alcanza el offset inicial configurado.
Detalles de la operación:
  • Después de activarse MC_Power, se restablece el estado de autodirección del eje a 0 (sin autodirección). En la mayoría de los casos, después de que el eje reciba alimentación, el bloque de función MC_Home se debe ejecutar para calibrar la posición del eje y la referencia inicial.
  • El bloque de funciones MC_Home solo se puede cancelar mediante un bloque de función MC_Stop o MC_Power. Si se cancela antes de completarse, la posición inicial buscada anteriormente no se considera válida y se elimina el estado inicial del eje.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E que soportan control de movimiento.
MC_Home
MC_Home
Parámetros de MC_Home
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo MC_Home actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
AxisIn
Entrada
AXIS_REF
Utilice los parámetros de tipo de datos AXIS_REF para definir AxisIn.
Execute
Entrada
BOOL
Indica cuándo iniciar movimiento.
  • CIERTO: Comienza el movimiento en el flanco ascendente.
  • FALSO: No comienza el movimiento.
Position
Entrada
REAL
La posición absoluta se define cuando se detecta la señal de referencia y se alcanza el desplazamiento inicial configurado.
El rango de valor de esta entrada es -0x40000000 - 0x40000000 pulsos físicos después de convertir la posición de la unidad de posición del usuario a pulso PTO. Defina el valor de posición dentro del límite flexible.
Un valor de entrada no válido genera un error. ID de error = MC_FB_ERR_PARAM.
HomingMode
Entrada
SINT
Entrada de enum. para modo de autodirección.
BufferMode
Entrada
SINT
No se utiliza. El modo es siempre mcAborting.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Axis
Salida
La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera.
Done
Salida
BOOL
  • CIERTO: La operación de autodirección se completa correctamente y el estado del eje se define a Atascado.
  • FALSO: La operación de autodirección está en curso o incompleta.
Busy
Salida
BOOL
  • CIERTO: El bloque de instrucción no se ha completado.
  • FALSO: El bloque de instrucción se ha completado.
Active
Salida
BOOL
CIERTO: Indica que el bloque de instrucción tiene control sobre el eje.
CommandAborted
Salida
BOOL
CIERTO: El comando lo anula otro comando o Parada de error.
Error
Salida
BOOL
Indica que se ha producido un error.
  • CIERTO: Se ha detectado un error.
  • FALSO: No hay error.
ErrorID
Salida
UNIT
Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error de bloque de función de control de movimiento.
Parámetros de HomingMode
Valor
Nombre
Descripción
0x00
MC_HOME_ABS_SWITCH
Proceso de autodirección buscando el interruptor de posición absoluta de autodirección.
0x01
MC_HOME_LIMIT_SWITCH
Proceso de autodirección buscando el interruptor de límite.
0x02
MC_HOME_REF_WITH_ABS
Proceso de autodirección buscando el interruptor de posición absoluta de autodirección más el pulso de referencia del codificador.
0x03
MC_HOME_REF_PULSE
Proceso de autodirección buscando el interruptor de límite más el pulso de referencia del codificador.
0x04
MC_HOME_DIRECT
Proceso de autodirección estático con forzado directo de una posición de autodirección desde la referencia del usuario. El bloque de funciones define la posición actual del mecanismo (determinada por el parámetro de entrada Position) como la de autodirección.

Ejemplos de MC_Home

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_Home
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_Home
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_Home
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_Home
Ejemplo de texto estructurado MC_Home
Ejemplo de texto estructurado MC_Home
Resultados
Tabla que muestra los resultados MC_Home con columnas para nombre, valor, valor inicial, tipo de datos y estado retenido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal