MC_AbortTrigger (disparador de anulación del control de movimiento)

La instrucción MC_AbortTrigger cancela bloques de funciones de movimiento conectados a eventos de disparador.
MC_AbortTrigger solo se ejecuta cuando se asigna a un eje que está controlado por MC_TouchProbe.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y
Micro870
L70E que soportan control de movimiento.
MC_AbortTrigger
MC_AbortTrigger
Parámetros de MC_AbortTrigger
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo MC_AbortTrigger actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
AxisIn
Entrada
Utilice el tipo de datos AXIS_REF para definir el parámetro AxisIn.
Si el eje es un FB_Axis (eje de retroalimentación), utilice el tipo de datos FB_AXIS_REF para definir los parámetros de AxisIn.
TriggerInp
Entrada
USINT
Este parámetro se ignora.
Execute
Entrada
BOOL
Si es VERDADERO, cancela el evento de disparador en el flanco ascendente.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Axis
Salida
AXIS_REF
La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera.
TriggerInput
Salida
USINT
Este parámetro se ignora.
Done
Salida
BOOL
CIERTO: El evento de disparador se cancela.
Busy
Salida
BOOL
CIERTO: El bloque de funciones no ha terminado.
Error
Salida
BOOL
CIERTO: Se ha detectado un error.
ErrorID
Salida
UINT
Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en los ID de los errores del bloque de funciones de control de movimiento.

Ejemplos de MC_AbortTrigger

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_AbortTrigger
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_AbortTrigger
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_AbortTrigger
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_AbortTrigger
Ejemplo de texto estructurado MC_AbortTrigger
Ejemplo de texto estructurado MC_AbortTrigger
Resultados
Tabla que muestra los resultados del bloque de función MC_AbortTrigger con columnas para nombre, valor, valor inicial, tipo de datos y estado retenido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal