PLUGIN_INFO (información del módulo enchufable)
La instrucción PLUGIN_INFO lee la información de módulo desde un módulo enchufable o un módulo de expansión genérico.
Si no hay ningún módulo genérico enchufable o de expansión, todos los valores vuelven a cero (0).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.PLUGIN_INFO

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de ranura enchufable:
Número de ranura de expansión:
|
ModID | Salida | UINT | ID físico del módulo genérico enchufable.
|
VendorID | Salida | UINT | El ID del proveedor del módulo genérico enchufable o módulo de expansión. En el caso de productos Allen Bradley, la ID del proveedor = 1. Si un módulo enchufable o módulo de expansión no está presente, VendorID = 0x0000. |
ProductType | Salida | UINT | Tipo de producto del módulo genérico enchufable o de expansión. Si un módulo enchufable o módulo de expansión no está presente, ProductType = 0x0000. |
ProductCode | Salida | UINT | Código de producto del módulo genérico enchufable o de expansión. Si un módulo enchufable o módulo de expansión no está presente, ProductCode = 0x0000. |
ModRevision | Salida | UINT | Información de revisión del módulo genérico enchufable o de expansión. Si un módulo enchufable o módulo de expansión no está presente, ModRevision = 0x0000. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. El diagrama de lógica de escalera agrega la salida ENO automáticamente. |
Ejemplos de PLUGIN_INFO
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PLUGIN_INFO

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PLUGIN_INFO

Ejemplo de texto estructurado PLUGIN_INFO

Resultados

Entregue su opinión