MM_INFO (información del módulo de memoria)

La instrucción MM_INFO lee la información del encabezado del módulo de memoria. Si no hay ningún módulo de memoria, todos los valores vuelven a cero (0).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
MM_INFO
MM_INFO
Parámetros de MM_INFO
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Lee la información de encabezado del módulo de memoria.
  • FALSO: No se realiza la operación de lectura y la información de la salida del módulo de memoria no es válida.
MMInfo
Salida
MMINFO
La información del módulo de memoria está definida en el Tipos de datos MMINFO.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de MM_INFO

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MM_INFO
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MM_INFO
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MM_INFO
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MM_INFO
Ejemplo de texto estructurado MM_INFO
Ejemplo de texto estructurado MM_INFO
Resultados: controladores que usen 2080-MEMBAK-RTC
Resultados: controladores que usen 2080-MEMBAK-RTC
Resultados: controladores que usen una tarjeta SD
Resultados: controladores que usen una tarjeta SD
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal