Agregar un bloque de funciones MSG_CIPGENERIC y variables

Siga estos pasos para agregar un bloque de funciones MSG_CIPGENERIC a un programa de diagrama de lógica de escalera y, a continuación, añadirle a este variables de entrada.
Para agregar un bloque de funciones MSG_CIPGENERIC y variables
  1. Agregar un controlador.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione
      Nuevo dispositivo
      .
    2. En
      Agregar dispositivo
      , active la casilla situada junto al controlador 2080-L50E-48QVB.
    3. En
      Selección
      , escriba un nombre para el controlador y, a continuación, seleccione
      Agregar
      .
  2. Agregue un programa de diagrama de lógica de escalera.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , expanda nodo del controlador.
    2. Haga clic con el botón secundario en
      Programas
      y, a continuación, seleccione
      Nuevo programa
      .
    3. En
      Nuevo programa
      , en el cuadro
      Nombre
      , escriba
      CIPExplicitMessage
      .
    4. Compruebe que el tipo de programa sea
      Diagrama de lógica de escalera
      .
    5. Seleccione
      Crear
      .
  3. Agregue el bloque de funciones MSG_CIPGENERIC.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , haga doble clic en
      CIPExplicitMessage
      para abrir el programa.
    2. En la
      Caja de herramientas
      , en
      Buscar
      , escriba
      MSG_CIPGENERIC
      , y, a continuación, arrastre el bloque de funciones a una ubicación válida en el editor de lenguaje o haga doble clic en
      MSG_CIPGENERIC
      para añadirlo al editor de lenguaje.
  4. Agregue variables de entrada locales MSG_CIPGENERIC.
    1. En el
      Organizador de proyectos
      , haga doble clic en
      Variables locales
      para mostrar la página Variables locales.
    2. En la cuadrícula de variables locales, agregue las siguientes variables de acuerdo con la siguiente tabla.
      Variables y tipos de datos en la página Variables
      Parámetro
      Nombre de la variable
      Tipo de datos
      MSG_CIPGENERIC
      MSG_ReadDrive
      MSG_CIPGENERIC
      CtrlCfg
      MyCtrlCfg
      CIPCONTROLCFG
      AppCfg
      MyAppCfg
      CIPAPPCFG
      TargetCfg
      MyTargetCfg
      CIPTARGETCFG
      ReqData
      MyReqData
      USINT
      ReqLength
      MyReqLength
      UINT
      ResData
      MyResData
      USINT (array)
  5. Para la variable MyResData, haga doble clic en
    Dimensión
    y cambie el tamaño de matriz a [1..81].
    La cuadrícula de variables debe tener un aspecto similar al de la imagen siguiente:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal