Proceso de ejecución de mensajes (Peldaño = CIERTO)

El diagrama de proceso describe los eventos de instrucción de mensaje que tienen lugar cuando la condición de línea se establece en Cierto.
Proceso de ejecución de mensajes
Diagrama de proceso que muestra el proceso de ejecución de mensajes cuando la condición de línea es cierta.
  • Cola de comunicaciones: Las solicitudes de mensaje agregadas a la cola de comunicaciones tienen un búfer asignado y procesado por la tarea de comunicación. El límite del tamaño de la cola está limitado a 4.
  • Cola de espera: Los mensajes que no se pueden agregar a la cola de comunicaciones se agregan a la cola de espera para procesarse más adelante. La cola de espera no tiene ningún límite de tamaño máximo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal