XOR_MASK (máscara OR exclusiva)

La máscara OR exclusiva bit a bit de enteros devuelve valores de bit invertidos.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
XOR_MASK
XOR_MASK
Parámetros de XOR_MASK
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
DINT
Debe tener formato de entero.
MSK
Entrada
DINT
Debe tener formato de entero.
XOR_MASK
Salida
DINT
OR exclusiva lógica bit a bit entre IN y MSK.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de XOR_MASK

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones XOR_MASK
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones XOR_MASK
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera XOR_MASK
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera XOR_MASK
Ejemplo de texto estructurado XOR_MASK
Ejemplo de texto estructurado XOR_MASK
(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal