XOR (OR exclusiva)

La instrucción XOR realiza una operación OR exclusiva de dos valores booleanos.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
XOR
XOR
Parámetros de XOR
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
i1
Entrada
BOOL
Valor en tipo de datos booleanos.
i2
Entrada
BOOL
Valor en tipo de datos booleanos.
o1
Salida
BOOL
Función booleana OR exclusiva de los dos términos introducidos.
  • CIERTO: Si alguna de las entradas es CIERTO.
  • FALSO: Si las entradas son FALSO o las dos entradas son CIERTO.

Ejemplos de XOR

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones XOR
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones XOR
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera XOR
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera XOR
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal