TTABLE (tabla de verdad)
La instrucción TTABLE proporciona el valor de la salida en función de la combinación de entradas. Si el valor es 0xABCD, y desde In3 a In0 se corresponden con el número 7, entonces TTABLE es el valor del bit 7 en la tabla (que es 1). El bit menos relevante en la tabla es el bit 0.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.TTABLE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Table | Entrada | UINT | Tabla cierto-falso de función BOOLEANA. |
IN0 | Entrada | BOOL | Cualquier valor de entrada BOOL. |
IN1 | Entrada | BOOL | Cualquier valor de entrada BOOL. |
IN2 | Entrada | BOOL | Cualquier valor de entrada BOOL. |
IN3 | Entrada | BOOL | Cualquier valor de entrada BOOL. |
TTABLE | Salida | BOOL | El valor de la salida en función de la combinación de entradas. |
Combinaciones de entradas TTABLE
La instrucción TTABLE tiene cuatro entradas, por lo que hay 16 combinaciones. Estas combinaciones se pueden encontrar en una tabla de verdad; para cada combinación se puede ajustar el valor de salida. El número de combinaciones configurables depende del número de entradas conectadas a la función.
Número | In3 | In2 | In1 | In0 |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ejemplos de TTABLE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TTABLE

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TTABLE

Ejemplo de texto estructurado TTABLE

Resultados

Entregue su opinión