SR (establecer/restablecer)

La instrucción SR establece un biestable dominante.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
SR
SR
Parámetros de SR
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
SET1
Entrada
BOOL
CIERTO: Establece Q1 en CIERTO (dominante, tiene la mayor prioridad a la hora de determinar el comportamiento de las instrucciones).
RESET
Entrada
BOOL
CIERTO: Restablece Q1 en FALSO.
Q1
Salida
BOOL
Estado de memoria booleano.
  • CIERTO: Si SET1 es CIERTO.
  • FALSO: Si RESET es CIERTO.
Ejemplo de biestable dominante
Set1
Restablecer
Q1
Result Q1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Ejemplos de SR

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SR
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SR
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera SR
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera SR
Ejemplo de texto estructurado SR
Ejemplo de texto estructurado SR
(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal