RS (establecer/restablecer)
La instrucción RS restablece o configura el biestable dominante (tiene la mayor prioridad a la hora de determinar el comportamiento de las instrucciones).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.RS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
SET | Entrada | BOOL | CIERTO: Establece Q1 en CIERTO. |
RESET1 | Entrada | BOOL | CIERTO: Establece Q1 en FALSO (dominante). |
Q1 | Salida | BOOL | Estado de memoria booleano. |
Ejemplos de RS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RS

Ejemplo de diagrama de lógica escalera RS

Ejemplo de texto estructurado RS

(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
Resultados

Entregue su opinión