OR

La instrucción OR realiza una operación OR lógica de dos o más valores booleanos y devuelve el valor booleano cierto si es cierto. De lo contrario, devolverá falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
OR
OR
Parámetros de OR
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
i1
Entrada
BOOL
Valor en tipo de datos booleanos.
i2
Entrada
BOOL
Valor en tipo de datos booleanos.
o1
Salida
BOOL
Función booleana OR de los términos introducidos.
  • CIERTO: Si una o más de las entradas son CIERTO.
  • FALSO: Cuando las entradas son FALSO.

Ejemplos de OR

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones OR
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones OR
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera OR
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera OR
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal