NOT_MASK (máscara de negación bit a bit)

Máscara de negación bit a bit de enteros, invierte un valor de parámetro.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
NOT_MASK
NOT_MASK
Parámetros de NOT_MASK
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
DINT
Debe tener formato de entero.
NOT_MASK
Salida
DINT
Negación bit a bit en 32 bits de IN.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de NOT_MASK

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NOT_MASK
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NOT_MASK
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera NOT_MASK
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera NOT_MASK
Ejemplo de texto estructurado NOT_MASK
Ejemplo de texto estructurado NOT_MASK
(*ST equivalence: *) result := NOT_MASK (16#1234); (* result is 16#FFFF_EDCB *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal