AND
La instrucción AND realiza una operación booleana AND entre dos o más valores. Se puede utilizar como
.
.Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.AND

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
i1 | Entrada | BOOL | Valor en tipo de datos booleanos. |
i2 | Entrada | BOOL | Valor en tipo de datos booleanos. |
o1 | Salida | BOOL | Resultado de la operación booleana AND de los valores de entrada. |
Ejemplos de AND
Ejemplo de programa de bloque de funciones AND

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera AND

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Entregue su opinión