LCD_REM (LCD remoto)

La instrucción LCD_REM muestra mensajes definidos por el usuario para el LCD remoto.
Detalles de la operación: Para Line1 a Line8, la longitud máxima de la cadena es 24 caracteres.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
LCD_REM
LCD_REM
Parámetros de LCD_REM
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilita el bloque de instrucción.
CIERTO: El LCD remoto cambia de la pantalla de estado de E/S a la pantalla definida por el usuario.
FALSO: El LCD remoto vuelve a la pantalla de estado de E/S.
Font
Entrada
UDINT
Tamaño de fuente del mensaje de inicio:
  • 0: predeterminado (grande, 8 × 16)
  • 1: pequeño (8 × 8)
  • 2: grande (8 × 16)
  • 3: extragrande (16 × 16)
  • De 4 en adelante: Reservado
El tamaño del LCD remoto es de 192 × 64 píxeles.
Cuando el tamaño de la fuente del mensaje de inicio es pequeño, el LCD remoto muestra:
  • Cadenas Line1 a Line8.
  • Un máximo de 24 caracteres por línea.
Si el tamaño de la fuente del mensaje de inicio es grande o extragrande, el LCD remoto:
  • Muestra las cadenas Line1 a Line4.
  • Omite las cadenas Line5 a Line8.
  • Muestra un máximo de 12 caracteres por línea.
Line1
Entrada
String
La cadena se mostrará en la línea 1 del LCD.
Para Line1 a Line8, la longitud máxima de la cadena es 24 caracteres.
Line2
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 2 del LCD.
Line3
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 3 del LCD.
Line4
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 4 del LCD.
Line5
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 5 del LCD.
Line6
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 6 del LCD.
Line7
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 7 del LCD.
Line8
Entrada
String
La cadena se muestra en la línea 8 del LCD.
LCD_REM
Salida
BOOL
Habilitar bloque de función.
  • Si Enable = Cierto, está activa la pantalla del usuario.
  • Si Enable = FALSO, está activa la pantalla de menú/estado de E/S.
Sts
Salida
UINT
Estado de la operación del LCD remoto.
Códigos de estado LCD_REM:
  • 0: La entrada Enable muestra Falso.
  • 1: El mensaje de usuario se muestra correctamente.
  • 2: LCD remoto no detectado.
  • 3: Error de conexión.
Puede ocurrir cuando:
  • El LCD remoto no está conectado físicamente al controlador (o bien el cableado no es correcto).
  • La configuración de puerto serie es distinta de la requerida para el LCD remoto.
  • 4: Código de fuente no válido.
  • 5: 5-65535: Reservado

Ejemplos de LCD_REM

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LCD_REM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LCD_REM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LCD_REM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LCD_REM
Ejemplo de texto estructurado LCD_REM
Ejemplo de texto estructurado LCD_REM
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal