LCD_BKLT_REM (retroiluminación del LCD remoto)
La instrucción LCD_BKLT_REM configura los parámetros de retroiluminación del LCD remoto en un programa de usuario.
Detalles de la operación:
Los parámetros de retroiluminación definidos en LCD_BKLT_REM se utilizan cuando la pantalla LCD remota es:
- Una pantalla definida por el usuario con LCD_REM.
- La pantalla de estado de E/S predeterminada.
- Para el resto de las pantallas, la configuración de retroiluminación utilizada es la que se define en el menú LCD remoto.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.LCD_BKLT_REM

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción. CIERTO: Ejecuta la función REM_LCD_BKLT, sobrescribe cualquier configuración vigente de retroiluminación. FALSO: REM_LCD_BKLT estará deshabilitado y la configuración del menú LCD remoto surtirá efecto. |
Color | Entrada | UINT | Código de color de retroiluminación:
|
Mode | Entrada | UINT |
|
LCD_BKLT_REM | Salida | BOOL | CIERTO: La instrucción se ha ejecutado correctamente. FALSO: Se ha producido un error al ejecutarse la instrucción. |
Sts | Salida | UINT | Estado de la operación del LCD remoto. Códigos de estado LCD_BKLT_REM:
|
Ejemplos de LCD_BKLT_REM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LCD_BKLT_REM

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LCD_BKLT_REM

Ejemplo de texto estructurado LCD_BKLT_REM

Entregue su opinión