KEY_READ (lectura de claves en el LCD)

La instrucción KEY_READ comprueba el estado de clave del módulo LCD opcional cuando está activa la pantalla de usuario.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica al controlador
Micro810
LC10.
KEY_READ
KEY_READ
Parámetros de KEY_READ
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilita el bloque de instrucción.
  • CIERTO: Habilita la lectura de claves en el teclado de LCD remoto.
  • FALSO: Deshabilita la lectura de claves en el teclado de LCD remoto.
CKYL
Salida
BOOL
CIERTO: la tecla ESC se ha pulsado durante más de 2 segundos.
EKYL
Salida
BOOL
CIERTO: la tecla OK se ha pulsado durante más de 2 segundos.
CKY
Salida
BOOL
CIERTO: se ha pulsado la tecla ESC.
EKY
Salida
BOOL
CIERTO: se ha pulsado la tecla OK.
UKY
Salida
BOOL
CIERTO: se ha pulsado la tecla de flecha arriba.
DKY
Salida
BOOL
CIERTO: se ha pulsado la tecla flecha abajo.
LKY
Salida
BOOL
CIERTO: se ha pulsado la tecla de flecha izquierda.
RKY
Salida
BOOL
CIERTO: se ha pulsado la tecla de flecha derecha.

Ejemplos de KEY_READ

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones KEY_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones KEY_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera KEY_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera KEY_READ
Ejemplo de texto estructurado KEY_READ
Ejemplo de texto estructurado KEY_READ
(* ST Equivalence: *) KEY_READ_1(KEYENABLE) ; KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal