UID (deshabilitar interrupción)
La instrucción UID deshabilita las interrupciones de usuario seleccionadas.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.UID

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
| |
IRQType | Entrada | UDINT | Usar las palabras definidas de STI.
|
|
UID | Salida | BOOL | Estado de llamada (igual que Enable). | |
Ejemplos de UID
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones UID

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UID

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UID

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UID(TESTENABLE, 2) ;
Resultados

Entregue su opinión