STIS (selección de inicio retardado)

La instrucción STIS inicia el temporizador de interrupción del usuario retardado (selected timed user interrupt, STI) desde el programa de control en lugar de iniciarlo automáticamente.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
STIS
STIS
Parámetros de STIS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Inicia el temporizador STI desde el programa de control.
  • FALSO: No realiza la función.
IRQType
Entrada
UDINT
Usar las palabras definidas de STI.
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
SetPoint
Entrada
UINT
El tiempo (en ms) que debe transcurrir antes de ejecutar la interrupción retardada seleccionable.
  • Un valor de 0 deshabilita la función STIS.
  • Un valor entre 1 y 65535 habilita la función STIS.
STIS
Salida
BOOL
Estado de llamada (igual que Enable).

Ejemplos de STIS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones STIS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones STIS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera STIS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera STIS
Ejemplo de texto estructurado STIS
Ejemplo de texto estructurado STIS
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal