PWM (modulación por ancho de pulsos)

La instrucción PWM activa o desactiva la salida PWM de un canal PWM configurado.
Este bloque de instrucciones se usa con los controladores
Micro820
L20E y admite un canal PWM usando el canal 6 de la salida incorporada.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E.
PWM
PWM
PWM
PWM
Parámetros de PWM
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción. Este nivel se dispara solo mediante bloque de instrucción.
  • CIERTO: Sts se actualiza. PWM se activa o se desactiva en función del parámetro de entrada Activado y de la configuración válida.
  • FALSO: Solo se actualiza Sts. El estado de PWM (activado o desactivado) no se ve afectado.
On
Entrada
BOOL
Establece la salida de PWM como activada o desactivada.
  • CIERTO: La salida de PWM está activa o sigue estando activa con la última configuración válida. El LED de salida está activado cuando PWM está activado, aunque el ciclo de trabajo esté establecido en 0 %.
  • FALSO: La salida de PWM está inactiva si la configuración también es válida.
Freq
Entrada
UDINT
Frecuencia de pulso.
  • 1–100.000 Hz
DutyCycle
Entrada
UINT
Ciclo de servicio de pulso.
  • 0-1.000 (0 %-100 %)
ChType
Entrada
UINT
Tipo de canal.
  • 0: Incorporado
  • 1: Módulo enchufable
  • 2: Expansión
ChSlot
Entrada
UINT
Ranura de canal.
  • 0: Incorporado
ChNum
Entrada
UINT
Número de canal.
  • 0: PWM CH0
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Sts
Salida
UINT
Códigos de estado PWM:
  • 00: Bloque de funciones no habilitado (sin operación).
  • 01: Configuración correcta de PWM
  • 02: Ciclo de trabajo no válido
  • 03: Frecuencia no válida
  • 04: Tipo de canal no válido
  • 05: Ranura de canal no válida
  • 06: Número de canal no válido
  • 07: Catálogo no válido. La función PWM no es compatible con el catálogo en uso

Ejemplos de PWM

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PWM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PWM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PWM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PWM
Ejemplo de texto estructurado PWM
Ejemplo de texto estructurado PWM
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal