IOM (salida inmediata, immediate output)
Actualizar salidas antes del escaneado de salida normal.
Detalles de la operación: Normalmente se utiliza al final de un programa de interrupción para seleccionar o enmascarar qué salidas se digitalizan y se actualizan inmediatamente.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E.IOM

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
OutputType | Entrada | USINT | Identifica el tipo de salida:
|
OutputSlot | Entrada | USINT | Identifica la ranura de salida:
La salida integrada es siempre 0. Para una salida enchufable, las ranuras de salida 1, 2, 3, 4 y 5 (número de ranura enchufable, comenzando por la ranura más a la izquierda = 1). |
Sts | Salida | USINT | Estado de exploración de salida inmediata. Códigos de estado IOM (Sts):
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de IOM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones IOM

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera IOM

Ejemplo de texto estructurado IOM

Resultados

Entregue su opinión