IIM (entrada inmediata)
La instrucción IIM actualiza las entradas antes de una exploración de salida normal.
Detalles de la operación: Normalmente se utiliza al inicio de un programa de interrupción para seleccionar o enmascarar entradas que se digitalizan inmediatamente para obtener las entradas actuales.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E.IIM

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
InputType | Entrada | USINT | Identifica el tipo de entrada:
|
InputSlot | Entrada | USINT | Identifica la ranura de entrada.
La entrada integrada es siempre 0. Para una entrada enchufable, las ranuras de entrada son 1, 2, 3, 4 y 5 (número de ranura enchufable, comenzando por la ranura más a la izquierda = 1). |
Sts | Salida | USINT | Estado de exploración de entrada inmediata. Códigos de estado IIM (Sts):
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de IIM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones IIM

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera IIM

Ejemplo de texto estructurado IIM

Resultados

Entregue su opinión