¿Qué es un contador de alta velocidad?
Los contadores de alta velocidad detectan y cuentan pulsos estrechos (rápidos) y luego generan instrucciones especializadas para iniciar operaciones de control cuando los recuentos detectados alcanzan sus valores de preajuste. Las operaciones de control incluyen la ejecución automática e inmediata de la rutina de interrupción del contador de alta velocidad y la actualización inmediata de las salidas en función del patrón de origen y de máscara configurado.
Funciones del contador de alta velocidad
Puesto que las instrucciones HSC tienen requisitos de alto rendimiento, su accionamiento se lleva a cabo mediante circuitos personalizados que se ejecutan en paralelo con el procesador del sistema principal. Las capacidades mejoradas de los HSC incluyen:
- Control directo de alta velocidad de salidas con funcionamiento a 100 kHz
- Datos enteros con signo de 32 bits (intervalo de recuento de
2.147.483.647) - Preajustes altos y bajos programables
- Punto de ajuste de desbordamiento y de caudal insuficiente
- Procesamiento automático de interrupciones en función del recuento acumulado
- Operación de instrucciones HSC de parámetros editables en tiempo de ejecución (desde el programa de control del usuario)
Compatibilidad del controlador Micro800 con el HSC
Todos los controladores
Micro850
L50E y Micro870
L70E admiten hasta seis entradas del HSC. La funcionalidad del HSC se implementa en los controladores Micro800
mediante hardware de HSC (entradas incorporadas en el controlador) y la instrucción HSC de la aplicación. Instrucciones del HSC configura el hardware de HSC y actualiza el acumulador de imágenes.Entregue su opinión