Probar el programa y ejecutar el contador de alta velocidad

Después de descargar el programa de HSC en el controlador, pruébelo y luego ejecútelo en el contador de alta velocidad (HSC).
Para probar el programa y ejecutar el contador de alta velocidad
  1. Conéctese al controlador
    Micro800
    .
  2. En
    Organizador de proyectos
    , expanda
    Programas
    .
  3. Expanda su programa HSC y, a continuación, haga doble clic en
    Variables locales
    .
    Puede ver los valores de las dos salidas HSC: STS (MyStatus) y HSCSTS (MyInfo).
  4. Para abrir la cuadrícula de variables globales, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga doble clic en
      Variables globales
      en el
      Organizador de proyectos
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione
      Variables globales
      y, a continuación, seleccione la tecla
      Intro
      .
  5. En la fila
    _IO_EM_DI_05
    , seleccione las casillas
    de verificación Bloquear
    y
    Valor
    para forzar la entrada en la posición ON.
  6. Para ver los resultados, realice una de las siguientes acciones para abrir la cuadrícula de variables locales:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , expanda el programa HSC y, a continuación, haga doble clic en
      Variables locales
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , expanda el programa de HSC, seleccione
      Variables locales
      y, a continuación, seleccione la tecla
      Intro
      .
  7. Expanda
    MyAppData
    y
    MyInfo
    .
  8. Encienda el codificador para ver el recuento ascendente/descendente del contador. Por ejemplo, si el codificador está adjunto a un eje del motor, encienda este último para activar el recuento del HSC.
  9. Compruebe que el
    Valor
    de la variable MyStatus sea 1, lo que indica que el HSC se está ejecutando.
  10. Visualice el valor del contador en MyInfo.Accumulator.
En este ejemplo, una vez que MyInfo.Accumulator alcanza un valor de preajuste alto de 40, la salida 0 se activa, al igual que la marca HPReached. Si MyInfo.Accumulator alcanza un valor de preajuste bajo de -40, la salida 1 se activa, al igual que la marca LPReached.
Resultado del programa HSC
Resultado del programa HSC
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal