HSCE_SET_STS
La instrucción establece y restablece de forma manual las marcas del estado de recuento del HSC. El bloque de funciones HSC debe estar detenido para que el bloque de funciones HSCE_SET_STC establezca o restablezca su estado de HTS. Si el bloque de funciones HSC no se detiene o el canal HSC no está configurado, el bloque de funciones HSC2_SET_STS arrojará un error.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.HSCE_SET_STS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de función.
|
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | El canal HSCE. |
HPReached | Entrada | BOOL | Cuando se alcanza el valor de preajuste alto, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. |
LPReached | Entrada | BOOL | Cuando se alcanza el valor de preajuste bajo, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. |
OFOccurred | Entrada | BOOL | Cuando haya desbordamiento, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. |
UFOccurred | Entrada | BOOL | Cuando haya caudal insuficiente, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. |
TouchProbe | Entrada | BOOL | Cuando se active el palpador, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. |
Hold | Entrada | BOOL | Cuando se active el retén de HSC, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. Este parámetro de entrada solo es efectivo para el contador 0. El contador 1 siempre es reset |
Preset | Entrada | BOOL | Cuando se active Z ACC Reset, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. Este parámetro de entrada solo es efectivo para el contador 0. El contador 1 siempre es restablecer. |
Done | Salida | BOOL | Acción de configuración de HSC (iniciada por instrucción) correcta. |
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error. |
Ejemplos de HSCE_SET_STS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_SET_STS

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_SET_STS

Ejemplo de estructura de texto HSCE_SET_STS

Entregue su opinión