HSCE_READ_STS

La instrucción se emplea para leer el estado de HSC actual.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
HSCE_READ_STS
HSCE_READ_STS
Parámetros de HSCE_READ_STS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Si Habilitar es Cierto entonces HSC2StsInfo está actualizado.
Channel
Entrada
HSCE_CHANNEL
El canal HSCE.
Valid
Salida
BOOL
HSC2StsInfo es válido si es CIERTO.
HSCEStsInfo
Salida
HSCE_STS
Valor de límite de desbordamiento de contador.
Error
Salida
BOOL
Indica que se ha producido un error.
ErrorID
Salida
UINT
Cuando se produce un error, ErrorID contiene Códigos de error HSCE.

Ejemplos de HSCE_READ_STS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_READ_STS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_READ_STS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_READ_STS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_READ_STS
Ejemplo de estructura de texto HSCE_READ_STS
Ejemplo de estructura de texto HSCE_READ_STS
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal