HSCE_CFG

La instrucción HSCE_CFG se emplea para configurar el contador de alta velocidad.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
HSCE_CFG
HSCE_CFG
Parámetros de HSCE_CFG
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Execute
Entrada
BOOL
El flanco ascendente inicia la configuración de HSC (Habilitar HSCE debería ser igual a FALSO).
Un flanco descendente borrará todo el valor de salida.
Channel
Entrada
HSCE_CHANNEL
El canal HSCE.
InitAccumulator
Entrada
LINT
Valor inicial acumulador.
OFSetting
Entrada
LINT
Valor de límite de desbordamiento de contador.
UFSetting
Entrada
LINT
Valor de límite de subdesbordamiento de contador.
HPSetting
Entrada
LINT
Valor de preajuste alto (HP) de HSCE.
LPSetting
Entrada
LINT
Valor de preajuste bajo (LP) de HSCE.
PLS_Offset
Entrada
USINT
Offset para comenzar en la matriz de datos PLS.
OutputMask
Entrada
UDINT
Máscara de salida para la funcionalidad del interruptor programable de límite (PLS).
HPOutput
Entrada
UDINT
Estado de salidas de preajuste alto.
LPOutput
Entrada
UDINT
Estado de salidas de preajuste bajo.
Done
Salida
BOOL
Acción de configuración de HSC (iniciada por instrucción) correcta.
Error
Salida
BOOL
Indica que se ha producido un error.
ErrorID
Salida
UINT
Cuando se produce un error, ErrorID contiene Códigos de error HSCE.

Ejemplos de HSCE_CGF

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_CGF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_CGF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_CGF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_CGF
Ejemplo de texto estructurado HSCE_CGF
Ejemplo de texto estructurado HSCE_CGF
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal