HSCE
La instrucción HSCE se emplea para controlar y leer el contador HSC.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.HSCE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL |
|
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | El canal HSCE. |
Run | Entrada | BOOL | Para que HSCE cuente el estado operativo.
|
Reset | Entrada | BOOL | CIERTO: Todas las salidas se borran y el acumulador. Rate1 y Rate2 también se ponen a 0. Estado del módulo enchufable HSC borrado. La prioridad de la entrada de Reset es mayor que la de la entrada de Run. |
Done | Salida | BOOL |
|
Active | Salida | BOOL |
|
Rate1 | Salida | REAL | Velocidad de pulso actual en unidad de usuario por segundo (por método de pulso). |
Rate2 | Salida | REAL | Velocidad de pulso actual en unidad de usuario por segundo (método cíclico). |
TPValue | Salida | LINT | Captura del valor del acumulador cuando se activa el sensor de contacto. |
OutputSts | Salida | UINT | El estado de salida físico y virtual del módulo enchufable HSC, solo aplicable para el contador HSC 0. Bit 0: Salida 0 (estado de salida física) Bit de 1 a 15: Salida 1 a salida 15 (estado de salida virtual) |
Status | Salida | UINT | Información de estado de HSC. |
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error. |
Ejemplos de HSCE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE

Ejemplo de estructura de texto HSCE

Entregue su opinión