Valores de HSCCmd

En la siguiente tabla se describen los comandos HSC para cada valor de comando HSC.
Comandos HSC para cada valor de comando HSC
Comando HSC
Descripción del comando
0x01
HSC RUN:
  • Inicie el HSC (si este está en modo inactivo y el peldaño está habilitado).
  • Actualice únicamente la información de estado del HSC (si este está en modo de
    Ejecución
    y la línea está habilitada).
0x02
HSC Stop: Detiene un recuento de HSC (si HSC está en modo de
Ejecución
y se activa la línea).
0x03
HSC Load/Set: Recarga los datos de aplicación del HSC (si la línea está habilitada) para 6 elementos de entrada: HPSetting, LPSetting, HPOutput, LPOutput, OFSetting y UFSetting.
Nota: Este comando no recarga el acumulador HSC del elemento de entrada.
0x04
Restablecimiento de acumulador HSC (si la llamada está activada).
Resultados de comandos HSC
Valor de comando
Resultado
Condiciones
HscCmd =1
Inicia el mecanismo del HSC y este último cambia a modo de ejecución.
Definir el parámetro de entrada Habilitar a FALSO no detiene el recuento en modo de ejecución.
HscCmd =2 se debe generar para detener el recuento.
El mecanismo del HSC actualiza los valores automáticamente.
HSC AppData.Accumalator se actualiza con HSC Sts.Accumulator.
HscCmd =4 (restablecer)
Establece el valor de HSC Acc en el valor de HSC AppData.Accumalator.
HscCmd =4 no detiene el recuento del HSC.
Si el HSC está en recuento cuando se genera HscCmd =4, se pueden perder algunos recuentos.
Para establecer un valor específico en HSC Acc durante el recuento, escriba el valor en HSC AppData.Accumalator inmediatamente antes de que se genere HscCmd =4.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal