RTC_SET (establecer reloj en tiempo real)

La instrucción RTC_SET establece los datos RTC (reloj de tiempo real) en la información del módulo RTC.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
RTC_SET
RTC_SET
Parámetros de RTC_SET
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta RTC_SET con la información de RTC de entrada. Normalmente solo se ejecuta para 1 exploración del programa al actualizar el RTC.
  • FALSO: No ejecuta RTC_SET. Se establece en FALSO para utilizar RTC con normalidad.
RTCEnable
Entrada
BOOL
  • CIERTO: Para habilitar RTC con los datos RTC especificados.
  • FALSO: Para deshabilitar RTC.
RTCData
Entrada
RTC
Información de datos de RTC:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
tal como se define en el tipo de datos RTC.
RTCData se ignora si RTCEnable = 0.
RTCPresent
Salida
BOOL
  • CIERTO: Se utiliza el reloj asíncrono o está enchufado el hardware RTC.
  • FALSO: No se utiliza el reloj asíncrono o el hardware RTC no está enchufado.
RTCEnabled
Salida
BOOL
  • CIERTO: Se utiliza el reloj asíncrono o el hardware RTC está habilitado (temporización).
  • FALSO: El reloj asíncrono no se utiliza o el hardware RTC está deshabilitado (sin temporización).
RTCBatLow
Salida
BOOL
  • CIERTO: La batería de RTC está baja.
  • FALSO: La batería de RTC no está baja.
Sts
Salida
USINT
El estado de la operación de lectura.
Valores de estado (Sts) de RTC_Set:
  • 0x00: Bloque de función no habilitado (sin funcionamiento).
  • 0x01: Operación de RTC_Set completada.
  • 0x02: Operación de RTC_Set no completada.
Tipo de datos RTC
Parámetro
Tipo de parámetro
Descripción
Year
UINT
El ajuste de año de RTC. Valor de 16 bits, y el rango válido es entre 2000 (1 de enero, 00:00:00) y 2098 (31 de diciembre, 23:59:59).
Month
UINT
El ajuste de mes de RTC.
Day
UINT
El ajuste de día de RTC.
Hour
UINT
El ajuste de hora de RTC.
Minute
UINT
El ajuste de minuto de RTC.
Second
UINT
El ajuste de segundo de RTC.
DayOfWeek
UINT
El ajuste de día de la semana de RTC. Con RTC_SET, este parámetro se ignora.

Ejemplos de RTC_SET

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTC_SET
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTC_SET
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTC_SET
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTC_SET
Ejemplo de texto estructurado RTC_SET
Ejemplo de texto estructurado RTC_SET
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal