RTC_READ (leer reloj de tiempo real)

La instrucción RTC_READ lee la información del módulo de reloj de tiempo real (RTC).
Detalles de la operación:
  • Controlador
    Micro810
    LC10 o
    Micro820
    L20E con RTC incorporado:
    • RTCBatLow siempre se define a cero (0).
    • RTCEnabled siempre se define a uno (1).
  • Si el RTC integrado ha perdido su carga/memoria debido a un corte de energía:
    • RTCData se define a 2000/1/1/0/0/0.
    • RTCEnabled se define a uno (1).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
RTC_READ
RTC_READ
Parámetros de RTC_READ
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la lectura de información de RTC.
  • FALSO: No realiza la operación de lectura y los datos de la salida RTC no son válidos.
RTCData
Salida
RTC
Información de datos de RTC:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
La salida de RTCData se define utilizando el tipo de datos RTC.
RTCPresent
Salida
BOOL
  • CIERTO: Se utiliza el reloj asíncrono o está enchufado el hardware RTC.
  • FALSO: No se utiliza el reloj asíncrono o el hardware RTC no está enchufado.
RTCEnabled
Salida
BOOL
  • CIERTO: Se utiliza el reloj asíncrono o el hardware RTC está habilitado (temporización).
  • FALSO: El reloj asíncrono no se utiliza y el hardware RTC está deshabilitado (sin temporización).
RTCBatLow
Salida
BOOL
  • CIERTO: La batería de RTC está baja.
  • FALSO: La batería de RTC no está baja.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Tipo de datos RTC
Parámetro
Tipo de parámetro
Descripción
Year
UINT
El ajuste de año de RTC. Valor de 16 bits, y el rango válido es entre 2000 (1 de enero, 00:00:00) y 2098 (31 de diciembre, 23:59:59).
Month
UINT
El ajuste de mes de RTC.
Day
UINT
El ajuste de día de RTC.
Hour
UINT
El ajuste de hora de RTC.
Minute
UINT
El ajuste de minuto de RTC.
Second
UINT
El ajuste de segundo de RTC.
DayOfWeek
UINT
El ajuste de día de la semana de RTC. Con RTC_SET, este parámetro se ignora.

Ejemplos de RTC_READ

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones de RTC_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones de RTC_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera de RTC_READ
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera de RTC_READ
Ejemplo de texto estructurado de RTC_READ
Ejemplo de texto estructurado de RTC_READ
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal