DLG (registro de datos)
La instrucción DLG escribe valores de variables del motor de tiempo de ejecución en un archivo de registro de datos de una tarjeta SD.
Al escribir en un registro de datos, se permite un máximo de 50 carpetas de grupo por día. Cada carpeta de grupo tiene un máximo de 50 archivos con un tamaño entre 4 k y 8 k.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.DLG

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilita la escritura en el registro de datos.
|
TSEnable | Entrada | BOOL | CIERTO: Se habilita la marca de registro de la marca de fecha y hora. |
CfgID | Entrada | USINT | Número de ID de VA de configuración de registro de datos (1-10). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Status | Salida | USINT | Estado actual de la instrucción. Códigos de estado de registro de datos:
|
ErrorID | Salida | UDINT | Un código de error numérico único para el DLG. |
Códigos de error DLG
Código de error | Nombre del error | Comentarios |
|---|---|---|
0 | DLG_ERR_NONE | No hay error. |
1 | DLG_ERR_NO_SDCARD | No hay ninguna tarjeta SD. |
2 | DLG_ERR_RESERVED | Reservado. |
3 | DLG_ERR_DATAFILE_ACCESS | Error de acceso al archivo de registro de datos. |
4 | DLG_ERR_CFG_ABSENT | No hay ningún archivo de configuración de registro de datos. |
5 | DLG_ERR_CFG_ID | No hay ningún ID de configuración en el archivo de configuración de registro de datos. |
6 | DLG_ERR_RESOURCE_BUSY | La operación de registro de datos vinculada a este ID está en uso por otra operación de FB. |
7 | DLG_ERR_CFG_FORMAT | El formato del archivo de configuración de registro de datos no es válido. |
8 | DLG_ERR_RTC | El reloj de tiempo real no es válido. |
9 | DLG_ERR_UNKNOWN | Se ha producido un error no especificado. |
Ejemplos de DLG
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones DLG

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera DLG

Ejemplo de texto estructurado DLG

Entregue su opinión