ANY_TO_WORD

La instrucción ANY_TO_WORD convierte un valor en valor palabra de 16 bits.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
ANY_TO_WORD
ANY_TO_WORD
Parámetros de ANY_TO_WORD
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Cualquier valor que no sea valor palabra.
o1
Salida
WORD
Un valor Word
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_WORD

(* Equivalencia de ST: *)
bres := ANY_TO_WORD (cierto);
(* bres es 1 *)
tres := ANY_TO_WORD (t#0s46ms);
(* tres es 46 *)
mres := ANY_TO_WORD ('0198');
(* mres es 198 *)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal