ANY_TO_USINT
Convierte un valor en valor entero corto sin signo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.ANY_TO_USINT

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Cualquier valor entero no corto. |
o1 | Salida | USINT | Un valor entero corto sin signo. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_USINT
bres := ANY_TO_USINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_USINT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_USINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Entregue su opinión