ANY_TO_UDINT
La instrucción ANY_TO_UDINT convierte un valor en valor entero doble sin signo de 32 bits.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.ANY_TO_UDINT

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Cualquier valor que no sea entero doble sin signo. |
o1 | Salida | UDINT | Un valor entero doble sin signo de 32 bits. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_UDINT
bres := ANY_TO_UDINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_UDINT (t#1s46ms); | (* tres is 1046 *) |
mres := ANY_TO_UDINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Cambios en el comportamiento de las instrucciones a partir de la revisión 23.012 del firmware
Al convertir valores REAL o LREAL al tipo de datos UDINT, se aplican las siguientes reglas:
- Valores positivos
- Los valores de 0 a 2³¹ − 1 se pueden convertir al tipo de datos UDINT.
- Los valores superiores a 2³¹ − 1 se fijan a 2³¹ − 1.
- Valores negativos
- Los valores de −1 a −2³¹ se pueden convertir al tipo de datos UDINT.
- Los valores inferiores a −2³¹ se fijan a 2³¹.
Entregue su opinión