ANY_TO_LREAL
La instrucción ANY_TO_LREAL convierte cualquier valor en valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.ANY_TO_LREAL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL TIME DATE STRING | Cualquier valor que no sea real largo. |
o1 | Salida | LREAL | Un valor real largo. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_LREAL
bres := ANY_TO_LREAL (cierto); | (* bres es 1,0 *) |
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms); | (* tres es 1046,0 *) |
ares := ANY_TO_LREAL (198); | (* mres es 198,0 *) |
Entregue su opinión