ANY_TO_INT
La instrucción ANY_TO_INT convierte un valor en valor entero de 16 bits.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.ANY_TO_INT

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Cualquier valor que no sea de 16 bits. |
o1 | Salida | INT | Un valor entero de 16 bits. | |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_INT
bres := ANY_TO_INT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_INT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_INT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Entregue su opinión