ANY_TO_DATE

La instrucción ANY_TO_DATE convierte los tipos de datos Cadena, Entero, Real o Tiempo a un tipo de datos de fecha.
Los tipos de datos Booleano, Byte y Word son compatibles, pero no se recomiendan.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
ANY_TO_DATE
ANY_TO_DATE
Parámetros de ANY_TO_DATE
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
  • Las cadenas se convierten directamente al tipo de datos FECHA y deben estar en formato AAAA-MM-DD, FECHA#AAAA-MM-DD o D#AAAA-MM-DD.
  • Los tipos de datos Entero y Real deben ser positivos, expresarse en unidades de segundos y agregarse a la fecha 1970-01-01.
  • El tipo de dato Tiempo se agrega a la fecha 1970-01-01.
o1
Salida
DATE
Valor de fecha convertido. Los errores que se producen durante la conversión (como una fecha negativa) dan lugar a un resultado INVALID.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ANY_TO_DATE

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ANY_TO_DATE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ANY_TO_DATE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ANY_TO_DATE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ANY_TO_DATE
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_DATE
Ejemplo de texto estructurado ANY_TO_DATE
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal