TONOFF (tiempo de retraso, activado, desactivado)

La instrucción TONOFF retrasa la activación de una salida en una línea verdadera y retrasa la desactivación de la salida en la línea falsa.
Detalles de la operación: Si se utiliza el parámetro EN con TONOFF, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
TONOFF
TONOFF
Parámetros de TONOFF
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
Control de entrada.
  • CIERTO: Flanco ascendente detectado (IN pasa de 0 a 1):
    • Inicia la activación de retardo del temporizador (PT).
    • Si no ha transcurrido el tiempo de desactivación del retardo programado (PTOF), reinicia el temporizador de retardo (PT).
  • FALSO: Flanco descendente detectado (IN pasa de 1 a 0):
    • Si no ha transcurrido el tiempo de activación del retardo programado (PT), detiene el temporizador PT y restablece ET.
    • Si se supera el tiempo de activación de retardo programado (PT), inicia el temporizador de retardo de desactivación (PTOF).
PT
Entrada
TIME
La configuración de tiempo de activación de retardo se define mediante el tipo de datos de tiempo.
PTOF
Entrada
TIME
La configuración de tiempo de desactivación de retardo se define mediante el tipo de datos de tiempo.
Q
Salida
BOOL
CIERTO: El tiempo de retardo de conexión programado ha transcurrido y el tiempo de retardo de desconexión programado no ha transcurrido.
ET
Salida
TIME
Tiempo actual transcurrido. Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms.
Si el tiempo de retardo de conexión programado ha transcurrido y el temporizador de retardo de desconexión no empieza, el tiempo transcurrido (ET) permanece en el valor de retardo de conexión (PT). Si se supera el tiempo de retraso programado y no se inicia el temporizador de retardo, el tiempo transcurrido (ET) permanece dentro del valor de retardo de desconexión (PTOF) hasta que se vuelva a activar el flanco ascendente.

Ejemplos de TONOFF

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TONOFF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TONOFF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TONOFF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TONOFF
Ejemplo de texto estructurado TONOFF
Ejemplo de texto estructurado TONOFF
Resultados
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal