RHC (lectura del reloj de alta velocidad)
La instrucción RHC lee un valor del reloj de alta velocidad en el controlador
Micro800
.Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.RHC

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
RHC | Salida | UDINT | El valor del reloj de alta velocidad. |
Resolución del reloj de alta velocidad
Tipo de controlador | Incrementos | Base de tiempo | Resolución |
|---|---|---|---|
Micro810 LC10 | 4 cada 40 microsegundos | 10 microsegundos | 40 microsegundos |
Micro820 L20EMicro850 L50E | 1 cada 10 microsegundos | 10 microsegundos | 10 microsegundos |
Ejemplos de RHC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RHC

Ejemplo de diagrama de lógica escalera RHC

Ejemplo de texto estructurado RHC

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
Entregue su opinión