LÍMITE (prueba límite)

La instrucción LIMIT limita los valores de entero a un intervalo concreto. Los valores enteros entre el mínimo y el máximo no se modifican. Los valores enteros mayores que el máximo se sustituyen por el valor máximo. Los valores enteros menores que el mínimo se sustituyen por el valor mínimo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
LIMIT
LIMIT
Parámetros de LIMIT
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar función.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo LIMIT actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
MIN
Entrada
DINT
Valor mínimo admitido.
IN
Entrada
DINT
Cualquier valor de entero con signo.
MAX
Entrada
DINT
Valor máximo admitido.
LIMIT
Salida
DINT
Valor de entrada ligado al intervalo admitido.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de LIMIT

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LIMIT
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LIMIT
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LIMIT
Ejemplo de texto estructurado LIMIT
Ejemplo de texto estructurado LIMIT
(* ST Equivalence: *) new_value := LIMIT (min_value, value, max_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Resultados
Límite - Resultados
Límite - Resultados
Límite - Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal