LIM

LIM es una alarma con histéresis en un valor REAL para los límites superior e inferior. Una histéresis se aplica a los límites superior e inferior. La histéresis delta utilizada para un límite superior o inferior es la mitad de un parámetro EPS.
Una alarma de proceso es una alarma que se activa cuando el controlador recibe y procesa un error. Las alarmas de nivel de proceso proporcionan una alerta cuando el módulo supera el límite superior o inferior configurados para cada canal.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
LIM
LIM
Parámetros LIM
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
H
Entrada
REAL
Valor del límite superior.
X
Entrada
REAL
La entrada es cualquier valor real.
L
Entrada
REAL
Valor del límite inferior.
EPS
Entrada
REAL
Valor de histéresis (debe ser mayor que cero).
QH
Salida
BOOL
Alarma alta: CIERTO si X es superior al límite alto H.
Q
Salida
BOOL
Salida de alarma: CIERTO si X está fuera de los límites.
QL
Salida
BOOL
Alarma baja: CIERTO si X es inferior al límite bajo L.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de LIM

Ejemplo de diagrama de temporización LIM
Ejemplo de diagrama de temporización LIM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LIM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LIM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LIM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LIM
Ejemplo de texto estructurado LIM
Ejemplo de texto estructurado LIM
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal