Un impulso descendente (XIF)

Los XIF admiten una operación booleana entre un estado de línea de conexión y el flanco descendente de una variable booleana.
XIF
XIF
El estado de la línea de conexión a la derecha de XIF se define a CIERTO si el estado de la línea de la conexión a la izquierda es CIERTO, y el estado de la variable asociada cambia de CIERTO a FALSO. El estado se restablece a Falso en el resto de casos.
Ejemplo de XIF
Ejemplo de XIF
CONSEJO: Se recomienda no utilizar salidas ni variables con un ONS o XIF. Estos contactos son para entradas físicas en un diagrama de escalera. Para detectar el flanco de una variable o una salida, se recomienda utilizar el bloque de funciones OSR u OSF, que es compatible y funciona con cualquier lenguaje y en cualquier ubicación del programa.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal